This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN857-Q1:CAN 端接

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1514511/tcan857-q1-can-termination

器件型号:TCAN857-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

对于 CAN 收发器、将有一个60 Ω 的分裂端接和4.7nF 的电容器构成低通滤波器。 它实际上仅滤除噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thrinesh:

    滤波器通过将其分流到接地来衰减高频共模噪声、同时保留 CAN 信号通常为 U1至5Mbps。 因此、电容主要作用于共模噪声而不是差分、从而在不失真预期信号即、1/(2*PI*RC)作为截止频率的情况下降低 EMI、在频率以上衰减共模噪声并保持信号完整性、这一切都归功于。

    此致、

    Michael。