This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:适用于 TCA9406DCUR

Guru**** 2843440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1514332/tca9406-for-tca9406dcur

器件型号:

工具/软件:

工具/软件:

对于 TCA9406DCUR、在 VCC_A 端子没有供电的情况下、PIN4和 PIN5引脚上将存在信号上拉电压(1.8V)。 该电压是否会长期影响芯片的使用寿命? 是或否的基础是什么

2.对于 TCU0304RUTR、在 VCC_A 端子没有电源的情况下、引脚2、PIN4和 PIN5将有信号上拉电压(1.8V)。 该电压是否会在很长一段时间内影响芯片的使用寿命? 是或否的基础是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是允许的、即使很长时间也是如此。 请参阅 [常见问题解答]逻辑器件的输入电压(Vi)是否可以高于电源电压(Vcc)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答!这一结果对于我上面提到的两个 IC 是通用的?Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    常见问题解答介绍了如何根据绝对最大额定值来确定这一点。  这两种 IC 的绝对最大额定值允许这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wentao:

    如需更多支撑、请使用 ABS。 数据表中的最大条件显示、对于 A 端口、输入电压可以在-0.5V 至4.6V 范围内、对于 B 端口、输入电压可以在-0.5V 至6.5V 范围内。  

    这适用于 TCA9406DCUR 器件。  

    此致、

    Tyler