This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848-TABOUT:关于 EP 上的串联电阻器

Guru**** 2610515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1514323/dp83848-ep-about-series-resistor-on-the-tabout

器件型号:DP83848-DP83825 EP

工具/软件:

你好
我们有关于 DP83848-TPI 网络电路数据表中的 EP 的问题。
在该电路图中、在 RD+/-‐和 TD+/-之间插入了两个49.9Ω 电阻器。 我们认为这些是端接电阻器。
除此之外、
是否有必要在 TX 线路上添加一个串联电阻以进行阻抗匹配?
还是 IC 中内置了串联电阻?
我们想征求 IC 制造商的建议。
此致、
Tsuji