This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC172A:输入电容

Guru**** 2772195 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LBC172A, AM26C31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1513089/sn65lbc172a-a-input-capacitance

器件型号:SN65LBC172A
Thread 中讨论的其他器件: AM26C31

工具/软件:

尊敬的接口支持 团队:

SN65LBC172A 输入在-40至85°C 的建议工作条件下的电容是多少?
我在数据表中找不到任何信息、因此这是一个问题。
问题的背景是、我们的客户在设计信号传输线路延迟时需要此信息。
此致、
Yuyama Hiroaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki、

    我们实际上不会在数据表中指定该值。 观察其他四路驱动器器件、它可能与 AM26C31等典型值约为6pF。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Bobby-san、

    感谢您的答复。
    我们回复客户、这是数据表中未指定的参考值。
    客户表示满意。

    此致、
    Yuyama Hiroaki