This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:有关 SN74LVC1T45的技术咨询

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1514110/sn74lvc1t45-technical-inquiry-about-sn74lvc1t45

器件型号:SN74LVC1T45

工具/软件:

您好、

     我们 使用 SN74LVC1T45设计一个电平转换电路、将3.3V 电平信号转换为5V 电平信号、如图1所示。TRIGGER_CTL 为3.3V。PORT_B 的高电平电压只能达到4.7V、而不能达到5V。为什么 PORT_B 的高电平电压仅达到4.7V、而不是预期的5V?

                                 图1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVC 输出的输出电阻约为12 Ω。因此、我想您连接到 PORT_B 的25 mA 负载 (如果没有、请检查是否由于焊接错误而导致短路。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出未连接到任何负载、并且已检查焊接、未检测到问题。 更换芯片后、PORT_B 的输出仍保持在4.7V。原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查 VCCB 引脚。 如果电压与 B 引脚上的电压不同、则电流必须从 B 引脚流出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

        这是芯片上的丝印。该芯片是 SN74LVC1T45吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。