This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SCANSTA112:布局指南行

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1513146/scansta112-layout-guide-line

部件号:SCANSTA112

工具/软件:

您好团队

您能向我们分享以下信息吗

  1. 背板侧的多点 JTAG 布局指南
  2. 如何解决下图所示的两个主器件:推荐解决方案和布局。

因为它们有两个主 JTAG 调试器和计算机 BMC。 它是否会对布局部分有任何问题?

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian:

     对于 J-tag、 时序很重要、因此请确保布局中 J-tag 信号的布线长度一致。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian Z

    感谢您的反馈。 您有任何建议长度吗?

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布线长度 不应有问题、因为最大为25MHz、但这些信号之间的长度匹配很重要。

    20英里之间的差值应该没问题。

    好极了

    Brian