This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1104:无法以 USB3.2 x2模式与 TUSB1104建立链路

Guru**** 2990930 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1511543/tusb1104-fail-to-link-at-usb3-2-x2-with-tusb1104

器件型号:TUSB1104
主题中讨论的其他器件:TPS65994、

工具/软件:

您好团队:

我遇到了客户在其系统中使用我们的 Type-C PD 控制器 TPS65994和 USB3.2 gen2x2转接驱动器 TUSB1104的问题。

我将此设置为公开、因为客户也希望跟踪此问题。

USB-C 端口的数据只能支持 USB3.2 gen2x2、无需 DP 和 TBT。

结果是端口2无法链接到3.2 gen2x2、但端口1正常。 两个端口设置相同、这很奇怪。

我仅通过 I2C 通信执行以下操作:

1。上电/复位:将0x11写入0x0A (通用寄存器)

2.分离:将0x11写入0x0A

3、上电连接:0x11至0x0A

4.上下颠倒连接:0x15至0x0A

这意味着所有 EQ 设置都基于自适应 EQ 默认设置。

下面是 I2C3日志:(端口1为0x44地址、端口2为0x47)

我认为 PD、SoC 和转接驱动器之间的通信应该可以。

这是我发现的奇怪地方、请在这里看到橙色圆圈、我倒置连接了器件、0xA 似乎正确(寄存器中为15)。

但是 USB1/USB2状态位0仍然有效、这意味着器件已断开、这是为什么端口2始终出现故障?

此致、
Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dave:

      位25的用途是什么? USB 状态?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    是、USB 状态、0x24和0x25中的位0是断开状态。

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dave:

      您能否发送原理图进行审核? 我想检查 VIO_SEL、SLP 和 MODE 引脚 是否正确偏置。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我在这里附上文件、谢谢。

    此致、
    Dave

    e2e.ti.com/.../CB670QIM4_5F00_A0_5F00_20250318_5F00_TYPE-C-PD_2600_USB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIO_SEL 似乎为0、 IO 应该为3.3V。

     SCL/SDA 引脚上是否有连接至3.3V 的上拉电阻?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我们检查了原理图、它是3.3V。

    此致、
    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davie:

      这是 Windows 系统还是 Linux 系统、您是否检查了 USB3器件是否得到了枚举?

       您是否尝试过 GPIO 模式? MODE 为1。

    寄存器

    Brian

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我们已经尝试了 GPIO 模式。

    此外、它适用于 Windows 系统。 端口2上未枚举 USB3。

    (我错失了"已解决"按钮、尚未解决)。

    此致、
    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dave:

     首先、让您的器件接受测试时应支持 USB3.2第2代 x2。

     您可以尝试 GPIO 模式吗?

    好极了

    Brian