This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:10G

Guru**** 2925380 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1512842/ds280df810-the-10g

器件型号:DS280DF810

工具/软件:

您好、

我们在工程中将 DS280DF810与 EEPROM 设计搭配使用、25Gbps 设计可以接受、  

现在、对于10Gbps 设计、我们有以下问题:

1. 这款25G 网卡将来会兼容10G 使用,但我不想再刻录 EEPROM。 现在、需要向 TI 确认一种解决方案是否可行。

规格表指出、DS280DF810将基于不同的 I2C 地址从 EEPROM 的不同起始位进行访问。

我计划通过切换重定时器芯片的 I2C 地址对其进行修改、从而在一个芯片上实现与不同速率相对应的两个 I2C 地址。 EEPROM 是否可以封装两种速率的所有参数?

2. 我们还需要设计这款100G 卡、该卡将使用两个 DS280DF810卡。 您能否帮助确认具体的布线方法?

规格表上的方框图使用 EEPROM 模式、根据下图所示的接线方法、两个重定时器共享晶体振荡器和 EEPROM。

另外、如果两个重定时器使用的参数与25G 网卡相同、它们能否与第一点25G/10G 网卡共享相同版本的 EEPROM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    1.是的、可以在不同的 I2C 地址有不同的配置。  我们可以支持单独的10G 和25G 配置。  客户的 EEPROM 大小是多少?  我想确认两种配置可以安装在同一个 EEPROM 上。

    关于"我不想再次烧录 EEPROM "、这种方式的含义对我来说有点不清楚。  在我看来、似乎必须对 EEPROM 进行重新编程、以支持10G 和25G 两种配置。

    如果客户对此感兴趣、我们还可以支持具有相同配置的10G 和25G。

    2.是的,接线正确。

    您需要为第二个 I2C 地址添加地址映射标头。  为 EEPROM 地址15-26添加"003300005501003300003300"。

    谢谢

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    是的、可以在不同的 I2C 地址具有不同的配置。  我们可以支持单独的10G 和25G 配置。  客户的 EEPROM 大小是多少?  [/报价]

    我们的 EEPROM 大小为1KB、请告知是否需要增加存储容量?  

    2KB+尺寸不支持 DS280DF810、对吗?

    我想确认这两种配置都可以安装在同一个 EEPROM 上。

    还请确认 两种配置如何适应同一个 EEPROM?

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    2KB+ Size 不支持 DS280DF810、这是对的?

    2 KB 是支持的最大大小。  超过2 KB 将不起作用。

    我们的 EEPROM 大小为1KB、请告知我们是否需要增加存储容量?  [/报价]

    如果客户配置使得 CH0=CH4、CH1=CH5、CH2=CH6和 CH3=CH7的配置、则可以在1KB 内容纳两个配置。

    如果客户在10G 和25G 下的每个通道都需要唯一的配置、那么我建议使用2KB EEPROM。

    请同时确认 两种配置如何适应同一个 EEPROM?

    可以在另一个配置之后放置一个配置、并且可以更新地址映射标头以指向第二个配置。

    谢谢、

    Drew

    [/quote]