This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:DP83867ERGZR

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1512683/dp83867e-dp83867ergzr

器件型号:DP83867E

工具/软件:

尊敬的 TI 技术支持团队:

我们要配置 DP83867ERGZR 部分 o GigE、因此您可以共享上电期间配置的寄存器序列及其值。  

此致

Ranga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranga:

    这可以通过 strap 配置、无需寄存器访问:

    RX_CTRL =模式3
    LED_1 =模式1或2 (取决于是否需要 RGMII 时钟偏斜)

    相应的寄存器为:

    0x0[12]="1"(启用自动负输入)
    0x9[9:8]='11'(启用千兆位自动负广播)

    如果您发现任何问题、请告诉我。

    谢谢您、
    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    感谢您的意见、该工具现已投入使用。

    此致

    Ranga