This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS560DF410:DS560DF410器件配置和编程

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1513998/ds560df410-ds560df410-device-configuration-and-programming

器件型号:DS560DF410

工具/软件:

该器件是需要通过 I2C 编程、还是可以在默认模式下启动? 我们只是计划将其用作一个简单的直通器件、不一定需要访问编程寄存器。

如果它确实需要编程、TI 是否可以提供软件和/或 GUI 来简化此过程? 我们可以通过外部 I2C 主机控制器对其进行编程、也可以(最好是通过 EEPROM)对其进行编程。 我的原理图设计配置为从 EEPROM 对两个器件进行编程、但不确定执行此操作的确切/正确流程(例如、需要加载 EEPROM 文件)。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    此器件需要进行 I2C 编程才能正常工作。

    我们建议使用外部 I2C 主机控制器来配置器件。  我们有一个 API 可供器件处理较低级别的寄存器编程。

    谢谢、

    Drew