This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:OTP 端口极性配置工具

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1514567/tusb4041i-otp-port-polarity-configuration-tool

器件型号:TUSB4041I

工具/软件:

您好、

我在 PCB 设计中意外穿过的两个下行端口上的 DP 和 DN 线。 我想通过设置这两个端口的极性来挽救这些卡,但我没有包括 EEPROM ,因为我不需要它。

有人能让我访问 TUSB4041I OTP 软件来设置这些位吗?

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Florian:

      您可以将 SMBus 用于您的应用吗?

      我可以向您发送 OTP 软件工具、但它仅用于调试、我不确定您是否要为每个器件通过 OTP 手动配置集线器。

    好极了

    Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复。

    我已经修复了整个生产的 CAD 问题。 其他两个下行端口工作正常、我有5个预量产 PCB、希望使用它们验证系统设计的其余部分。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请接受我的友谊请求。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请选中您的消息框。

    好极了

    Brian