This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:所需的 DSI 端点或 DSI 转 CSI 转换桥接器芯片详细信息

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86, DS90UB940-Q1, DS90UB941AS-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1512212/sn65dsi86-required-dsi-endpoint-or-dsi-to-csi-conversion-bridge-chip-details

器件型号:SN65DSI86
Thread 中讨论的其他器件: DS90UB940-Q1、DS90UB941AS-Q1

工具/软件:

您好、

我正在寻找 DSI 端点、发现这款器件符合我的一些要求

请让我详细了解   SN65DSI86是否提供以下功能

        -数据速率- 2.5 Gbps

         -支持 DPHY 和 CPHY

         -与 DCS 规格兼容  
         -应该能够读取帧 CRC
         -能够读取 DSI 错误
         -能够解码 DSC 压缩数据流
 
如果不支持此功能、请告诉我任何其他器件将具有上述功能
此外、我还可以使用哪一项来满足以下转换要求?
DPHY 和 CPHY 模式下的 DSI 至 CSI 转换  
DSI TX 详细信息
        -数据速率- 2.5 Gbps
        -支持 DPHY 和 CPHY
 DSI 2 CSI 桥接器
        -与 DCS 规格兼容  
        -应该能够读取帧 CRC
        -能够读取 DSI 错误
CSI Rx  
        - TX 的数据速率相同
        支持 DPHY 和 CPHY (也应支持 DPHY 中的 DSI 和 CPHY 中的 CSI)
请提供有关 IC 和评估板供货情况的详细信息  
        
       
   
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gibin:

    要回答有关 SN65DSI86的问题:

    • 同时支持 DPHY 和 CPHY
      此器件不支持 C-PHY。

    • 与 DCS 规范兼容  

      SN65DSI86不支持 DSC 压缩。 这种2.5Gbps 的数据速率是否需要? 对于低视频带宽、可能不需要、但这取决于您的应用和要求。

    • 应该能够读取帧 CRC
      有错误检查寄存器0xF1 - 0xF0、其中包括用于 CRC 错误检测的校验和错误位

    • 读取 DSI 错误

      有关常见 DSI 错误检查和相关中断寄存器、请查看数据表0xF1 - 0xF8寄存器。

    • 能够解码 DSC 压缩数据流

      不支持 DSC 压缩
       

    如果您的器件需要 DSI 和 CSI-2要求、我可以查看其他解决方案、例如使用 DS90UB941AS-Q1 (DSI 串行器)和 DS90UB940-Q1 (CSI-1解串器)。  如果您的系统中还有其他选项和拓扑/转换、请告诉我。



    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 请阐明 IC 是否与 DCS 规范兼容。 在上述回复中、您提供了 DSC 而非 DCS 的答案  
    2. 没有得到帧 CRC 的应答。 我正在查找 DSI RX 接收的帧的 CRC、而不是数据包 CRC 错误  
    3. 请分享任何可用于 DSI 到 CSI 转换和 DSI 端点的替代解决方案
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gibin:

    1.对不起,我之前误解了这个问题。 根据此以前的 E2E 主题 DCS、DSI86 ( https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/681937/sn65dsi85-does-this-part-support-comversion-of-mipi-display-command-set-dcs-commands-to-display-ic)支持


    2.唯一报告的 CRC 错误是 数据包处理器上的数据流 CRC 错误。 没有 DSI 帧 CRC 错误检测。


    3、根据视频接口要求、可使用 DS90UB941AS-Q1 (DSI 串行器)和 DS90UB940-Q1进行视频转换。 通常、这些器件用于汽车目的、以串行化和传输视频数据。 请查看数据表、看看视频接口是否能满足您的需求。

    谢谢您、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了   DS90UB941AS-Q1但我不知道如何使用 "DS90UB941AS-Q1 "验证帧数据的详细信息也. 有了这个 IC 还有没有办法回读像素信息或 CRC 可用的帧数据? 如何检查接收到的 DSI 数据包是否在生成正确的帧数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是对的、它没有对视频帧数据进行 CRC 错误检查。 通常、您也可以直接检查 数据表的"8.3.1.3 DSI 错误和状态"部分中描述的 DSI 和 DPHY 误差。 您可以检查相应的寄存器是否存在错误。  

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    希望检查视频文件数据以及 DSI 错误。 是否有任何方法可以使用 i2c 或 bta 从 IC 内存读取帧数据?

    学员

    Gibin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    没有用于帧数据的 CRC 错误的特定寄存器。 我们建议使用 DPHY 和 DSI 错误检查、其中包括传输错误。

    您还可以参阅此应用手册以了解941AS 器件的启动: https://www.ti.com/lit/an/snla356/snla356.pdf


    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    除了 DSI 错误,我想验证帧数据是否正确。 是否可以使用 i2c 或其他方式从串行器读取帧数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能告诉我们帧数据是什么意思吗? 您是否尝试读取帧内的像素数据?

    如果您尝试读取 实际像素数据、则该数据将由解串器输出的 Receiver SINK DIVE 完成。 不能通过 I2C 直接从 SER 或 DES 读取。  



    注意:除了 DSI 错误之外、您还可以检查"DSI_VC_DTYPE"寄存器以确定正确的数据类型。 和应用手册分享了验证 DSI 配置的启动流程。

    此致、
    Ikram