This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:验证原理图和

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1514461/dp83867e-verify-the-schematic-and

器件型号:DP83867E

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:  

希望您表现出色。

我恳请您验证所附的原理图、  

为了确保以下方面的正确性、请获得您的支持并查看我们的以太网原理图:

  • 切换到 PHY 接口: 检查信号完整性、端接和兼容性。 ( 带自动协商的 RGMII 接口10/100Mbps )

  • 重点介绍了自动协商电路。  

  • PHY 至 RJ45连接: 确保正确的磁性元件、引脚映射和接地。  (  PHY 到 RJ45接口2线对。 -10 /100Mbps)

  • 同时检查 LED 连接。  drive.google.com/.../view


检查实施是否正确、并告知我是否需要进行任何修改或改进。

非常感谢您的反馈、以确保设计按预期运行。



此致、
Kunal Chaudhari.