This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD047A:TTL/LVCMOS 至 LVDS 驱动器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD047A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1514062/sn65mlvd047a-ttl-lvcmos-to-lvds-driver

器件型号:SN65MLVD047A

工具/软件:

寻找低抖动 TTL 或 LVCMOS 到 LVDS 驱动器。   是需要与 SN65MLVD047A 类似的功能、但适用于点对点应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AMY、

    我了解了我们基于 TTL/LVCMOS 以及与具有 LVDS 器件的047A 相同数据速率的产品系列、但由于抖动而无法直接找到替代产品。 看起来我们的大多数产品系列都不对我们器件的抖动进行规范。  

    您是否可以继续使用 MLVD047A 进行点对点应用? MLVDS 驱动器在技术上可以与 LVDS 接收器进行点对点设置通信。

    - Bobby