This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD4421:UART 到232失败

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD4421EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1514736/thvd4421-uart-to-232-fail

器件型号:THVD4421

工具/软件:

您好、

232连接到 UART 可以正常运行、但 UART 到232显示不响应。

客户正在使用 THVD4421EVM、连接如下所示。

当 PC 通过232向4421和4421发送数据时、将其传输到 UART、并且通信正常。

当主机通过 UART 发送数据但 R1/R3端口上没有响应时。

您能指导一下 EVM 需要进行哪些设置吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    您能提供 EVM 设置方法的图像吗? 这样、我就可以直观地验证是否一切都已到位。  

    您能否通过探测 L3来测量主机的 UART 输出? 我想确认主机是否按预期输出。

    此外、我在您的表格中注意到 L1和 L3是反向的。 L1是 UART RX、L3是 UART TX。  

    此致、

    Ethan