This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:DS280DF810和 KR<->SFI 转换

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810, DS280BR820EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1513866/ds280df810-ds280df810-and-kr---sfi-conversion

器件型号:DS280DF810
主题中讨论的其他器件: DS280BR820EVM

工具/软件:

我正在开发一款板、将100G-KR 背板以太网(跨四个通道)整合到主机侧 QSFP28组件(换句话说、笼和插座)中。 我的眼图显示了 DS280DF810作为信号的重定时器。 有几个困惑点、我找不到明确的答案。

  1. DS280DF810是否支持从 KR 到 SFI 的转换?
    1. 如果是、我需要使用 DS280DF810来输出正确的 SFI 信号以与 QSFP28模块配合使用?
  2. 为了使 QSFP28组件同时支持直连铜缆和光纤模块、我需要使用 DS280DF810做什么(如果有)?

我已经尝试了我的尽职调查,但它只是导致矛盾或不确定的主张。 还有 另一个 类似的主题("DS280BR820EVM:KR 到 SFI 的转换")、但它只是指出"您也可以考虑使用 DS280DF810"、而没有提及它支持此用例的程度。

感谢任何指导。

谢谢、

卡尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Calvin:

    DS280DF810无法完全支持-KR 信令。

    KR 与其他以太网信令非常相似、但有两个不同的特性:

    1. 自动协商功能
      自动协商涉及在建立全速链路之前以低速(我相信是312.5Mbps)传达每个链路伙伴的功能。  我们的重定时器由于超出 CDR 锁定范围、无法对这些数据进行重定时、但我们可以支持使用 CDR 旁路通过数据。  使用 DS280DF810进行自动协商时、我们预计不会出现问题。
    2. 链接训练
      链路训练涉及链路伙伴之间的反馈环路、以便建立出色的 TX FIR 设置来实现信号完整性。  为了参与此序列、重定时器器件必须知晓协议。  我们的重定时器不支持协议、因此我们无法支持链路训练。

    如果 您实现具有 固定背板连接的系统、我们预计成功设计并不严格要求链路训练。  如果 您能够在链路伙伴上禁用链路训练和自动协商、DS280DF810将是此设计的一个很好的选择。

    重定时器具有自适应 RX EQ 功能、有助于支持 DAC 和光纤。  需要注意的一点是、重定时器具有较高的最小 CTLE 增强。  为避免来自光学模块的信号过均衡、我们建议确保模块和重定时器之间的插入损耗至少为3dB。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Drew、我将联系我们的客户、了解是否可以禁用自动协商和链路训练。 否则、TI 是否拥有可支持此应用 SFI/QSFP28和 KR 信号的另一款器件?

    谢谢、

    卡尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Calvin:

    否、TI 没有支持25GbE 和-KR 信号的其他器件。

    谢谢、

    Drew