This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:适用于 Linux 5.4.0的 TCAN114x-Q1 SPI 驱动程序

Guru**** 2609775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1514856/tcan1145-q1-tcan114x-q1-spi-driver-for-linux-5-4-0

器件型号:TCAN1145-Q1

工具/软件:

大家好:

您能否为 Linux 5.4.0提供 TCAN114x-Q1 SPI 驱动程序?

ZX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 zx、

    我们有一个 TCAN114x 演示代码、请发送电子邮件至 s-guo2@ti.com 、以便我可以将其分享给您。

    此致、

    Sean