This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642-Q1:差分信号问题

Guru**** 2930670 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1514800/ts3dv642-q1-differential-signal-problem

器件型号:TS3DV642-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

TS3DV642-Q1支持6个差分或12个单端信号或其他差分/单端组合。 6个差分 D0~D3 SCL SDA 和 HPD CEC 吗?

如何区分 SCL SDA 和 HPD CEC 的正负端子作为差分器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vayne、

     SCL、SDA、HPD 和 CEC 不是差分引脚。
    它们是特殊用途的引脚。

    这些是差分引脚。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    感谢您的回复、但数据表中包含以下说明。

    在以下示例图中、SCL SDA 和 HPD CEC 都具有差分信号。 请帮我确认一下。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:
    Nir 在办公室一周左右、所以我会在这里跳到演示。
    正如您重点介绍的部分所述、它们在功能上是等效的、可用于单端或差分应用。  
    至于区分正极端子和负极端子、答案与突出显示的部分相同。 它们是等效的、因此任何一种方法都很好。 通常、这种不说的标准是将正极放在顶部、这样就可以将 SCL 作为正极端子、将 SDA 作为负极(对于一个差分)、将 HPD 作为正极、将 CEC 作为负极(就像他们在共享的图像中绘制它的方式一样)。
    但如前所述、您可以自由地处理它、因为它们是对称的。  

    谢谢、
    Rami