This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E:标签格式与之前的 MFG 标签不匹配

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1515461/max3232e-the-label-format-is-not-matching-with-the-previous-mfg-label

部件号:MAX3232E

工具/软件:

我发现 MFG 标签与之前的历史记录不匹配。

标签缺少大量信息、例如20L、21L、22L 等 请帮助确认该标签是否正常。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Howard:

    这些标签被分隔了20多年,这就解释了这种差异。 如果您从 TI.com 或我们的授权分销商处购买了这些器件、则不应产生任何问题。

    此致、

    Ethan