This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:将器件置于 BIST 模式且使用数字环回时无法检测到链路建立

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1511946/dp83869hm-placing-part-in-bist-mode-with-digital-loopback-not-seeing-link-up

器件型号:DP83869HM

工具/软件:

按照参考手册中的说明进行操作 第7.3.5节 BIST 配置  若要将器件置于数字环回模式、然后检查链路状态寄存器(0x1)、我们没有看到像手册所建议的那样建立链路。

执行以下操作:
1.将0xe720写入寄存器0x00fe
2.将0x0140写入寄存器0x0
3.将0x5028写入寄存器0x10
4.将0x4写入寄存器0x16
5.读取寄存器0x1 ->返回0x7949、指示链路断开

参考手册指出"无论是否连接了电缆、PHY 链路状态都将变为高电平"。

是否有关于如何进一步调试此问题的建议? 器件自举为 RGMII 转 SGMII 模式、上述步骤是在 PHY 的初始硬件复位后执行的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    如果处于 RGMII 转 SGMII 模式、则不会使用铜缆链路状态。  当 PHY 未配置为使用铜缆链路的模式时、该位很可能不更新。 第7.3.5节中的 BIST 配置示例假设使用铜缆接口。 以下示例在铜缆 MDI 上输出 PRBS 模式:

    您只是尝试执行数字环回测试、还是需要生成 PRBS 信号?

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    正在检查该线程。 您对此器件还有任何疑问吗?

    如果没有、我会将其标记为"已解决"。

    此致、

    Shane