This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867ERGZ-R-EVM:连接两台计算机

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867ERGZ-R-EVM, DP83867ERGZ-S-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1510747/dp83867ergz-r-evm-connecting-two-computers

器件型号:DP83867ERGZ-R-EVM
主题中讨论的其他器件: DP83867ERGZ-S-EVM

工具/软件:

您好:
我想通过网络接口卡将两台计算机相互连接。 但是、在两根以太网电缆之间、我想使用 SGMII 进行工程。 我有(2) 个 DP83867ERGZ-R-EVM 板。 连接电路板至少需要做什么? 计算机上是否需要任何配置? RJ45电缆是否需要特殊? 在参考信号时、还请参考连接器和引脚编号。 例如、我找不到任何说明 J3上连接了哪个引脚 TX_D0的文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    您是否在电路板之间使用 SGMII 或 RGMII? DP83867ERGZ-S-EVM 应用于验证 SGMII、而 DP83867ERGZ-R-EVM 则应适用于 RGMII。

    Unknown 说:
    连接主板至少需要做什么?

    如果在两个电路板上连接 RJ-45、则无需进行任何配置。 您可以使用标准 RJ-45电缆、并且可以通过监控 两块 EVM 板上的 LED_0来验证何时检测到链路。 如果您尝试连接 RGMII 接口、可以将 TX_D 通道从一个 EVM 交叉到另一个 EVM 的 RX_D 通道。 必须对相应的 CLK 通道进行相同操作。 您可能还需要将 CLK 调整为数据延迟、以便 RGMII 设置/保持时间在每个 PHY 上都有效。 这是通过寄存器0x0086完成的:

    请注意、RGMII 接口是对连接质量和通道长度敏感的高速信号。 虽然 可以将这些 EVM 板的 RGMII 接口链接在一起、但我们已经验证了这不是一个用例。

    Unknown 说:
    在参考信号时、还请参考连接器和引脚编号。 例如、我找不到任何说明 J3上连接了哪个引脚 TX_D0的文档。

    EVM 用户指南包含电路板原理图。 在这里可以看到 PHY 信号的连接位置:

    例如、TX_D0连接到 J3的引脚25。 我也可以在电路板的丝印上看到此信息:

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    希望您做得好。 您对此是否有任何更新或其他问题?

    如果没有、我会将其标记为"已解决"。

    此致、

    Shane