This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:申请"CAN FD 控制器符合性测试"

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1515336/tcan1043a-q1-request-can-fd-controller-conformance-test

器件型号:TCAN1043A-Q1

工具/软件:

您好、TRX 团队

作为我的主要保管人之一、BHEVS 从 OEM 处获得这些材料、需要您及时反馈。

"CAN FD 控制器一致性测试"

"关于 CAN 一致性的身份验证"CAN 协议一致性测试由三个测试组组成:

  1. ISO 16845符合性测试
  2. 电阻器接口测试
  3. 稳健性测试

我找到了此链接、但我不确定此链接可能包含请求的三个项目。 谢谢。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface---internal/f/interface---internal-forum/1391679/faq-tcan1044a-q1-can-lin-and-sbc-emc-and-compliance-reports?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%20user%3A119655# 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    该 E2E 帖子确实指向适用于 ISO 测试的正确文档。 但是、我不熟悉您提到的第二个和第三个测试。 有关地震的 TCAN1043A 文档提供了更详细的测试详细信息、这些信息可能会满足您的客户的需求。  

    此致、

    Ethan