This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP601:高速差分 I/O 的电路设计

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP601, SN75LVCP601EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1495680/sn75lvcp601-the-circurt-design-about-high-speed-differential-i-o

器件型号:SN75LVCP601

工具/软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们有一个关于  SN75LVCP601的高速差分 I/O 的电路设计问题。  在 SN75LVCP601EVM 用户指南中、我们发现 RX1P (正)信号连接到主机(公/母连接器)的 TX -(负)端子、而 RX1N (负)信号连接到主机(公/母连接器)的 TX+(正)端子。

这是否意味着我们需要遵循该 规范 来设计高速 DIFFENTIAL I/O?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正/负信号在公连接器和母连接器上交换了两次、因此最终结果是信号正确地通过。

    这样做可能是为了简化 EVM 上的布线。 两个信号的电气行为相同、因此是否在转接驱动器上交换+/−无关紧要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    是的、这样做是为了简化 EVM 布局。 请查找有关同一主题的较旧 E2E 帖子 实现

    此致、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    现在、我们在配置均衡、去加重、去加重宽度参数时遇到了一个新问题。 当连接到 SATA 硬盘驱动器时、启动时无法识别该硬盘驱动器。 如果 根据 EVM 上的表2重新配置 SATA 硬盘驱动器、则可以正常识别 SATA 硬盘驱动器。

    您能帮助检查是否存在针对 均衡、去加重、去加重宽度参数遵循 EVM 默认配置的风险?  或者、您对这些配置有什么更好的建议吗?

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lumina、

    请允许我确保正确理解您的设置和观察结果。

    在您的系统设计中、您可以选择一些 EQ、去加重和去加重宽度控制设置、但您无法检测到 SATA 驱动器。 您能否详细说明一下使用了哪些 EQ、去加重和去加重宽度控制设置?

    我不会说相对于任何特定应用、EVM 的"Default"配置存在风险。 这些"Default"设置选择0dB (低 EQ 增强)的 EQ 增强、这可能适用于迹线较短的应用。

    此致、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    在 SI 测试期间、我们遇到了失败、主要原因是振幅太宽导致边缘压缩。  我们认为 SN75LVCP601的驱动能力超过上限、导致了问题发生。

    能否通过设置均衡、去加重和去加重宽度参数来降低驱动器能力?

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lumina、

    请通过将 DE1/DE2设置为-2dB 或-4dB、尝试减小 SN75LVCP601的 TX 驱动器的去加重功能。 EVM 默认值应为0dB、我假设这就是您当前使用的设置。

    此致、
    David