This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL221:LDO 的升压输出电流

Guru**** 2928090 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOL221, TPS7B69-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1512382/tiol221-boost-output-current-of-ldo

器件型号:TIOL221
Thread 中讨论的其他器件: TPS7B69-Q1

工具/软件:

您好、

我想确认您已为我的问题提供了解决方案。

*客户希望使用 TIOL221的 LDO 配置整个系统电源。
客户的应用是传感器、因此他们希望尽可能减少组件的易碎性。

他们的系统大约需要50mA。 根据 ADI 器件 MAX14829、他们建议采用外部晶体管。
是否可以对 TIOL221采用相同的方式?

此致、  
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是不可能的。 (MAX14829具有单独的 REG/V5引脚来实现这一点。)

    输入和输出电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我没有听到确切的输入电压、但输出电压为5V 或3.3V。
    (根据系统而定、但通常使用3.3V。)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我想我可以实现类似的电路将晶体管的基极连接到 TIOL221的 VOUT。
    MAX14829的"REG"函数和 VOUT TIOL221的"REG"函数有何不同?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    获得50 mA 的唯一方法是使用外部电源、例如 TPS7B69-Q1。

    VOUT 引脚被调节至所选的输出电压、因此晶体管发射极的电压会更低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。
    > VOUT 引脚被调节至所选输出电压,因此晶体管发射极的电压会更低。
    我知道 MAX14829可能具有发射极的输出调节功能。 但是、TI 的服务器没有此类功能(无法对输出电压进行补偿。)

    我还建议将 OPAMP 与电压跟随器电路配合使用。
    当我们使用 LDO 时、输入电压可能高达约30V、因此压降电压过高。
    当然、我们可以使用它、但我担心过热问题。 客户只需要50mA。 因此、我认为 OPAMP 解决方案比 LDO 更舒适。
    "你说什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯

    感谢您一如既往的帮助。

    Machida-San,

    我们的 IO-Link 专家将于周一2025年05月19日 重返办公室、并将能够了解这一点。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    感谢您的支持。
    >我也认为我可以将 OPAMP 与电压跟随器电路配合使用。
    >当我们使用 LDO 时、输入电压可能高达约30V、因此压降电压过高。
    考虑使用 OPAMP。 然而、没有采用小型封装并满足可接受的电源电压和输出电压电流要求的器件具有良好的热特性。
    因此、正如 Clemens-San 所说、我正在考虑使用 LDO (种类繁多的 SOT223 (比种类多的 SOT23尺寸)+ TIOL221来实现解决方案。
    如果您有任何想法、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryuuichi、

    当应用需要在低压电源(3.3V 或5V)上提供超过20mA 的电流来防止通过 TIOL221 VOUT 引脚使用内部 LDO 时、建议使用外部稳压器(LDO 或直流/直流降压稳压器)。

    此致、

    Jonathan