This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216-Q1:TUSB216与 TUSB216-Q1之间的差异

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216-Q1, TUSB216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1515589/tusb216-q1-difference-between-tusb216-and-tusb216-q1

器件型号:TUSB216-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB216

工具/软件:

您好的团队、  

TUSB216和 TUSB216-Q1之间的详细规格差异是什么? 我们是否可以使用 TUSB216-Q1来完全替换 TUSB216?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nison:

    TUSB216和 TUSB216-Q1的功能应相同。 主要区别在于、TUSB216-Q1是符合 AEC-Q100标准的器件。 否则、不应有其他差异。

    为什么您的客户希望切换到 Q1版本? 它们是切换到汽车应用吗?

    谢谢、

    Ryan