This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E-Q1:TXS0108E-Q1电平转换输出故障

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0104-Q1, TXU0204-Q1, TXU0104, TXU0304-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1515697/txs0108e-q1-txs0108e-q1-level-shift-output-failure

器件型号:TXS0108E-Q1
主题中讨论的其他器件:TXU0304-Q1、TXU0104-Q1 、TXU0204-Q1

工具/软件:

我们 在 ADAS 产品中使用电平位移 TXS0108EQPWRQ1、该产品在汽车或公共汽车中被管理。

在我的设计中、MCU 通过 TXS0108控制器件、MCU 是3.3V 系统、器件是1.8V 系统。  该器件在引导过程中需要低电压、我们在电平转换输出引脚中使用下拉电阻器。

B5使用3.3V 测量、A5使用1.4V 测量。   OE 为1.72V

当我测量电平转换输出引脚 A5时,高电平 电压不是1.8V 而是1.4V ,有些器件只有1V ,这意味着电平转换进入 OD 模式,我认为这是这个故障的根本原因。  

在 TXS0108数据表中、这种电平转换 IC 支持推挽输出。 如何将电平转换设置为推挽模式?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 具有开漏输出、而不是推挽输出。 输入支持推挽信号。

    使用 TXU0104 -Q1/TXU0204-Q1/TXU0304-Q1等单向转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laiqang、

    为了回应 Clemens 的反馈、TXS 输出为开漏输出、并且没有特定的驱动器模式切换。 工作模式(推挽或开漏模式) 由 TXS 的输入驱动器决定。  

    此致、

    插孔