This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9536:I3C 兼容性

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9536

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1515419/tca9536-i3c-compatability

器件型号:TCA9536

工具/软件:

你好、团队

我计划  在新一代 I3C 总线上使用该传统 I2C 器件。 理论上、I3C 规范应该对传统 I2C 器件提供向后兼容性支持、但我相信有一些细微差别。  是否有 任何问题?

具体来说、我有两个想法:

  1. 这些器件中的任何一个都使用时钟延展吗?
  2. 这些器件内部是否集成了尖峰滤波器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件绝不使用时钟延展并具有尖峰滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    TCA9536没有时钟延展。  

    根据 I2C 规范、TCA9536有50ns 尖峰滤波器。 应该在推挽模式下滤除 I3C 流量。  

    TCA9536支持1 MHz、因此开漏模式可在快速+模式(1 MHz)下运行。  

    TCA9536应能够置于混合 I3C 总线上、而不会出现问题。  

    SCL 的 CIO =最大5 pF

    SDA 时的 CIO = 10pF (最大值)

    对于 I3C 规格、需要小于50pF。 不确定 SDA 和 SCL 之间的电容为什么不同、但在考虑电容预算时、我会牢记这一点。  

    此致、

    Tyler