This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S016:对数据表中提到的值的疑问

Guru**** 2767215 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1515758/tpd12s016-doubt-on-a-value-mentioned-in-dataheet

器件型号:TPD12S016

工具/软件:

在上图中、我在红色框中标记了一个值。 它基本上是 HPD_A 引脚的电压电平。 在数据表中、它被称为( Vcca x 0.07 )。 是这样吗? 我觉得它是错误的、正确的值是 ( Vcca x 0.7 ) 请说明这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik、

    您是对的。 这肯定是错误的、因为0.07将产生低于 V_OLA 的值。 感谢您提请我们注意这一点。 我们会尽快更新。

    此致、

    Seong