This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046I:TUSB2046I

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1516079/tusb2046i-tusb2046i

器件型号:TUSB2046I

工具/软件:

現在、USB-Hub(TUSB2046IBVF)を使用しております。Ω

datasheet上、本USB Ω Hubの電源電圧は、Ω+3.3V - 3.6Vと記載されております。Ω

 3.0V - 3.6Vではなく、Ω+3.3V - 3.6Vで間違いありませんでしょうか Ω?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      对于 TUSB2046i 或 Bi、它应该是3.3V 至3.6V。

    好极了

    Brian