This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:引线框的 PCN

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1509738/max3232-pcn-of-the-leads-frame

部件号:MAX3232

工具/软件:

 尊敬的技术员
 
这里是 ZD Components 的 Susan。
 
有一个技术问题我想问您、我们的 TI 器件 MAX3232IDR、但我们发现、D/C 2021+和2023+之间的引线框和芯片尺寸不同。
 
我已经找到了 PCN 标记、但我无法找到引线框的 PCN、您能告诉我2021年之后是否有任何变化?您能否向我发送  引线框的 PCN 文档?
 
我们需要确保这是正确的,并且没有功能变化,以便生产,所以请帮助检查和建议。
非常感谢您的支持!
Susan
ZD 组件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Susan、  

    感谢您提出这一器件差异。 在2021年到2023年之间、只有2个 PCN:您发现的关于器件标识的 PN、而另一个描述了 MAX3232IDR 淘汰情况。 尽管已停产 PCN 于2022年发布、但最后一天器件发货日期是2023年8月、因此此器件看起来属于最后一批。 请注意、此器件已停产、旨在推动改进 ESD 版本(MAX3232EEIDR)、您的特定器件没有任何故障。  

    我已联系我们的设计团队、了解他们是否知道为什么会有差异。

    数据表确实提到、2021年更新了热参数。 因此这可能表示内部发生了变化。 但是、由于数据表中没有特定的 PCN 或器件功能方面的变化、因此器件的功能不会发生变化。

    收到内部团队的回复后、我会更新您的情况。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Susan、

    感谢您的耐心。 我最近收到了回复、表明器件没有功能变化。  

    此致、

    Ethan