工具/软件:
大家好、 我们将通过 Toshiba RGB/DSI TC358778XBG 桥接器将 STM32F429的 RGB 信号转换为 DisplayPort、从而通过 SN65DSI86桥接器将其转换为 DisplayPort。
当我们使用 SN65DSI86的测试图像测试所设置的时序时、此监视器会正常工作。 如果我们关闭具有相同设置的测试图像并尝试显示
对于显示器上的 STM32映像、我们收到错误消息 LOSS_OF_DP_SYNC_LOCK_ERR。
如果尝试更改分辨率和时间、则会反复导致此错误。
我们还注意到、即使在高字节中、MVID 寄存器(0x4...0x42)也会有很大的波动。
有人能帮助我们吗? 可能的原因是什么?
此致 Thomas