This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN337:CAN 总线配置

Guru**** 2676675 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1514221/tcan337-can-bus-configuration

器件型号:TCAN337

工具/软件:

您好:

我想打造一个具有21个节点的器件、全都采用 TCAN337。 全部连接在同一 CAN 总线上、总线开头和结尾处均为120欧姆。  

您认为此配置正常吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yannick:

    是的、这是好的、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    那么这种配置可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yannick:

    是的、如果节点数小于30、两端端端接120 Ω、残桩长度至少为10cm 或更短、这 一点没关系、这有助于更大限度地减少反射、从而实现信号完整性、2m 的总线长度在 CAN 速度下也是合理的、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个具有8个节点的类似应用、但我的堆叠在30-50cm 之间? 阻抗会随着每次增加而降低。

    此致

    C é line

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Celine、

    您能澄清一下您的问题吗? 谢谢。

    此致、

    Michael。