This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS08MB200:DS08MB200TSQ/NOPB 的输出终端设置

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1517593/ds08mb200-output-termination-setting-for-ds08mb200tsq-nopb

部件号:DS08MB200

工具/软件:

我对您的产品 DS08MB200TSQ/NOPB 有一些疑问、希望您给予指导。

[目标产品]
DS08MB200TSQ/NOPB

[问题]
能否请提供有关使用此产品 LVDS 输出的端接方法的指导?
我的理解是、本产品的输出级中没有内部端接电阻器。 这是正确的吗?

[背景]
我们打算在此产品中输入 LVDS 信号并在 LVDS 中输出信号。 该产品的输入系统具有100Ω 的特性阻抗、输出器件需要100Ω 的输入特性阻抗。 因此、我们计划将100Ω 端接用于此产品的输入和输出。

DS08MB200TSQ/NOPB 输出端的器件在输入级没有内部端接(基于规格表和实际元件测量值)、并且 DS08MB200TSQ/NOPB 的输出级中似乎没有内部端接电阻器(基于数据表)。 因此、我们计划在本产品的输出和另一器件的输入之间使用外部端接(100Ω)。

然而、当我们创建实际电路时、上述路径中信号 P/N 之间的端接电阻为50 -52Ω、这表明100Ω 的外部端接电阻器已与另一个电阻元件组合在一起。 电路工作时、它以大约5.3MHz 的频率振荡。 移除外部端接电阻器后、上述路径中信号 P/N 之间的端接电阻约变为100Ω、并且振荡停止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    DS08MB200TSQ/NOPB 输出端的器件在输入级中没有内部端接(基于规格表和实际元件测量值)

    我想我们这里说的是相同的、但表示为 LIX 和6的输入引脚具有内部端接。 定义为 LOx 和 SOx 的输出引脚没有端接。  

    Unknown 说:
    因此、我们计划在该产品的输出和另一个器件的输入之间使用外部终端(100Ω)。

    对于 LVDS 总线、通常只在距离驱动器最远的点(在接收器节点处)进行端接。 如果在输出端放置一个100欧姆电阻器、它将削弱 VoD 并限制其通信的速度/距离。 我通常只端接 MLVDS 总线中的输出。

    Unknown 说:
    移除外部端接电阻后、上述路径中信号 P/N 之间的端接电阻约为100Ω、振荡停止。

    我认为您不应该在 LVDS 系统中的总线两侧都放置终端。 我不确定为什么会出现振荡、但这可能是由于 RLC 电路的谐振(布线具有电感和电容、而电阻器可能会达到系统不稳定的频率)。

    - Bobby