This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75ALS172A:输出偏斜规格

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75ALS172A, SN65LBC172A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1517751/sn75als172a-output-skew-spec

器件型号:SN75ALS172A
Thread 中讨论的其他器件: SN65LBC172A

工具/软件:

您好团队:

 SN75ALS172A 的输出偏移和器件间偏移是多少? (在数据表中找不到)

类似器件(SN65LBC172A)在数据表中具有这些规格。

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    对于新芯片(我只具有新芯片的特性数据)、输出和器件间的偏差都应相同、作为 SN65LBC172A

    - Bobby