This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 接口论坛

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1517350/interface-forum

工具/软件:

此 RS232 IC 接受的错误率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darsana,

    RS232是一种硬件协议。 它既没有定义错误率、也没有定义要与其一起使用的软件(大多数人使用 UART)。  

    在 UART 中、预期波特率的不匹配度应为2.5%或更低。 但某些协议包括 CRC、这些 CRC 可以重建错误字节(这将使错误成为可接受的字节)或识别字节是否错误(UART 只有奇偶校验 CRC)。  

    可接受的错误率取决于终端系统(如果我们讨论的是数据包)。  

    器件本身不应因 PCB 而损坏或误行为。 (我想说 TI 器件不应该在正常使用过程中失败、我们会通过 ATE 程序来运行它们、该程序应筛选掉所有不良器件...)

    - Bobby