This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8010:确认功能要求

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1517748/thvd8010-confirmation-of-functional-requirements

器件型号:THVD8010

工具/软件:

您好、

客户希望在12V 交流低压系统中使用该器件。 其中一个主控制器有100个灯,距离约200米。 有必要了解 THVD8010DDFR 是否可以实现此功能?

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    在100节点系统中、每个灯处是否都有 THVD8010? 还是电力系统为100个灯供电-我只想确定系统中将使用多少个通信节点。  

    以及应用所需的数据速率。  

    该设备可能能够工作-从技术上讲、它最多可以支持256个节点-但在实践中、它可能不到该节点的一半(耦合网络加载设备)、因此100将接近负载总线-但我需要数据速率和预期的通信节点数量(如果它是100、我只想确认一下)。  

    此致、

    Parker Dodson