This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:THVD 8000安装的抗噪性能

Guru**** 2905500 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000, THVD8010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1517232/thvd8000-noise-immunity-for-thvd-8000-installations

器件型号:THVD8000
主题中讨论的其他器件: THVD8010

工具/软件:

您好、

 我们将 THVD8000用作 RS485上的电源用于我们的应用、这在工程测试场景中效果很好、在这些场景中、差分 A 和 B 线可在高达400+英尺的电缆长度(这是我们在现场使用的最大长度)内处理所有噪声。 我们的产品是一款恒温器、它通过2根导线从车顶单元供电、最近在某些现场条件下、我们面临 RX 线路上的高噪声问题、这会干扰我们的通信信号并导致断开连接。  

RS 485的供电是根据 TI 提供的应用手册以及恒温器终端和顶部单元控制器处的电路完成的。

在这两种器件中、都在 A 和 B 线的端子块附近提供48V TVS 二极管

在出现严重噪音的情况下、我们发现噪音是通过电缆耦合的(大部分是18/2节温器导线、这些导线是非绞合的、非屏蔽的);当我们使用屏蔽电缆时、屏蔽层在控制器端接地(为源供电)、噪音就消失了。

以下是通信规格

至 THVD800的 USART 波特率为9600

载波频率为250kHz

直流耦合电压为28V DC

在接收器端看到的噪声类型看起来像4-5 μ s 骤降、如所示的持续时间脉冲低电平信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sajul:

    因此、有两种方法可以解决这个问题、它们最有可能带来成功。  

    首先-我可能要看看 THVD8010;它与 THVD8000是引脚对引脚的、您不必更改原理图的任何其他内容。 与 THVD8000相比、THVD8010通常对噪声的抗扰度要高得多。 代价是您无法获得高于300kHz 的调制频率、并且由于数据输入阈值需要更强的接收信号、您将无法最大距离-但当我说最大输出总线距离时、我的意思是> 1km /3280ft。 由于您使用250kHz 调制 、最大距离为400英尺、THVD8010听起来不错、您不必改变太多。 许多使用 THVD80x0系列器件的应用都使用18/2恒温器电缆、但在嘈杂的环境中、它会产生噪声耦合、THVD8000具有一个非常敏感的接收器- THVD8010在这种特定应用中并没有、这可能会更好。  

    第二个选项更为复杂-它基本上分为降噪:

    1.屏蔽电缆是一种避免修改电路的好方法-但根据经验,我知道这通常更昂贵,并且通常有更便宜的方法来修改电路板-基本上,带线电缆工作,但我不知道许多应用,由于费用,所以我不会惊讶,如果这是在这里的情况。  

    2.接下来是向总线添加额外的滤波-我将在这里重点介绍3个主要事项:

    2A)添加滤波电容器-非常靠近器件的 A/B 引脚、A 到 GND 之间和 B 到 GND 之间具有50pF 至100pF 的容值、这有助于降低进入总线的更高频率噪声的幅度。   

    2B)具有分裂端接-您目前有一个120欧姆和0欧姆的串联电阻-如果您将它们更改为60欧姆、并且中间有一个接地电容器、则可以创建分裂端接-这充当低通滤波器、其中 fc = 1/(60 * 2 * PI * C_SPLIT) -在这里你选择 C_split 作为转角频率-我会选择它在250kHz 以上-理想情况下,将是250kHz + 25%(调制器容差为+/-25%)将是 I target 的,它会得到一个~8.5nF 的 C_Split 值。

    2C)我也看到了向通信节点添加共模扼流圈的成功。

    我认为这有助于降低总噪声-但坦率地说、我认为、最简单和最便宜的方法是直接切换到 THVD8010、因为它对噪声的敏感度降低。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、

    Parker Dodson