This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DP83869HM:链路正常与链路状态信号

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1517754/faq-dp83869hm-link-ok-vs-link-status-signal

器件型号:DP83869HM

工具/软件:

尊敬的团队:

869数据表中的链路正常与链路状态之间有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链路正常和链路状态在功能上都是相同的信号(建立链路时为高电平、链路不存在时为低电平)。 两个信号将同时上升、但当涉及到 FLD 模式下的链路断开时存在时序差异:

    1. 在实际链路中断后、计时器到期(约750ms)后、‘link ’(链路正常)信号将变为低电平。 此信号是 LED_0的默认信号。
    2. GPIO 可映射的‘link 状态'信号会绕过该计时器、并立即对链路中断做出反应。
    3. ‘通过将1写入寄存器0x2D[14]来绕过"LINK "信号上的计时器:

    ‘0x2D[14]在‘link‘’(链路正常)上绕过计时器时、 link ok’(链路正常)和‘link status’(链路状态)都同时下降。