This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD4411:查看原理图

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD4411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1516927/thvd4411-review-the-schematic

器件型号:THVD4411

工具/软件:

您好!

我想(必须)只使用我们微控制器的3个 GPIO 引脚即可运行 THVD4411。 它的工作原理如以下原理图所示?

  • GPIO-1分配给 DIR
  • GPIO-2至模式0
  • GPIO-3至模式1、TERM_TX 和 TERM_RX
  • SHDN =始终为 VIO (器件始终启用)

我也想将模式1信号用于端子电阻器、因为如果选择了任何 RS485模式、此信号必须始终处于高电平。

  1. 如果  在 RS485半双工模式下也启用了 R3/R4上的端子电阻器、您是否会看到任何问题?
  2. SHDN =始终为 VIO (器件始终启用)。 如果器件始终在 RS232模式下启用、应该没有问题。
  3. 通用接头 X13上的功能名称是否正常?

非常感谢!

此致、

Aziz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aziz:

    Unknown 说:
    如果  在 RS485半双工模式下也启用了 R3/R4上的端子电阻器、您会看到任何问题吗?

    当器件配置为半双工模式时、R3/R4电阻器被禁用、这样您不会遇到任何问题。

    Unknown 说:
    SHDN = Always VIO (器件始终启用)。 如果器件始终在 RS232模式下启用、是否可以正常工作。

    是的、可以将 SHDN 保持为高电平。 SHDN 基本上只是为了节省功耗。

    Unknown 说:
    通用连接器 X13上的函数名称是否正常?

    X13是否为 DB9连接器? 或者、这是标准的2x5接头连接吗?

    Unknown 说:
    我想(必须)使用我们微控制器的3个 GPIO 引脚来运行 THVD4411。 它的工作原理如以下原理图所示?

    我有一个注释、如果您计划在 RS485的半双工模式下切换 DIR、请考虑在 L1上添加一个上拉电阻器。 (可以是20k)当 DIR 为高电平时、L1输出变为高阻态并可以悬空。 如果 MCU/处理器悬空到 GND、这可能会导致干扰。 在此引脚上安装一个上拉电阻器可确保已知状态(如果您希望已知状态为低电平、也可以连接为低电平、通常为高电平、因为大多数设置使用 UART、不喜欢 RX 为低电平产生的中断条件)。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    X13是 DB9连接器吗? 或者这是标准的2x5标头连接吗?

    这是一个2x5接头连接。 我们在不同的终端产品中使用这块板。 因此、根据器件的不同、器件上有用于 RS232的 DB9连接器或 M12连接器、它们通过 自组装电缆连接到2x5接头连接器。

    感谢您发送编修。

    此致、

    Aziz