This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:湿性电流诊断

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1515294/tic12400-q1-wetting-current-diagnostic

器件型号:TIC12400-Q1

工具/软件:

根据数据表的第43-44页:

8.4.3.4湿性电流诊断
当使用 TIC12400-Q1来监控安全关键型开关时、这可能对微控制器很有用
了解湿性电流源和灌电流的工作状态。 这可以通过实现
激活为输入 IN0至 IN3提供的湿性电流诊断功能。 IN0和 IN1可诊断为
有缺陷的湿性电流源、而 IN2和 IN3可以诊断是否有缺陷的灌电流。

此外、 适当配置拉电流/灌电流(IN0和 IN1为 CSO、IN2和 IN3为 CSI)并将输入编程到 ADC 输入也至关重要
为防止生成错误中断而激活湿性电流诊断功能之前的模式。

问题:

1、在我的应用中、 IN1和 IN2的 CSI、IN2和 IN3的 CSO、这是否意味着 我们无法启用湿性电流诊断?

2、如果将 IN0、IN1用于比较器模式、是否意味着不  会为此类应用启用湿性电流诊断功能?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们正在研究这一点、并将很快作出反应。 谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的意思是说、"IN0和 IN1为 CSI、IN2和 IN3为 CS0 "吗?

    要启用湿性电流诊断、我们需要将 IN0和 IN1配置为 CSO、将 IN2和 IN3配置为 CSI。 此外、电流诊断仅适用于配置为 ADC 的输入、而不适用于比较器。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josh、

    进一步的问题:在为 IN0和 IN2、启用湿性电流诊断功能时、将 IN0 CSO、IN2配置为 CSI。

    如果 IN0和 IN2测试的湿性电流诊断通过、 是否意味着24个通道的所有湿性电流源和灌电流都处于良好的 运行状态?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    遗憾的是、湿性电流诊断用于监控安全关键型开关、仅在 IN0 - IN3上提供。

    输入相互独立。 不过、所有输入都具有相同的 CSO/CSI 架构、我们可以放心地假设一个输入处于良好的工作状态、那么其他输入也是如此。

    此致、

    Josh