This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN2451-Q1:位时间

Guru**** 2607445 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1517190/tcan2451-q1-bit-time

器件型号:TCAN2451-Q1
主题:TCAN1044A-Q1中讨论的其他器件

工具/软件:

您好团队:

您能否阐明 TCAN2451中 CAN FD 的位时间信息? 数据表中没有相关说明。  

TCAN1044A-Q1中的屏幕截图:

谢谢

此致、

Daniel Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    TCAN1044A 是一款标准 CAN 收发器、其规格与 CAN-SIC 中量程 SBC 不同。  

    相关的开关规格位于数据表的开关特性中、具体可从 APL 数据表的第20页开始。  

    此致、

    Parker Dodson