This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:IC 故障:电容与电阻器

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1517066/tmuxhs4412-ic-failing-caps-vs-resistors

器件型号:TMUXHS4412

工具/软件:

尊敬的德克萨斯:

在我公司、我们有一个将 LVDS 信号多路信号分离为4个输出的项目。 为此、我们使用2个串联的 TMUXHS4412 IC 来实现1:4多路信号分离器配置。
第一个 IC 接收 LVDS 信号、并通过 SEL 引脚、我们可以在2个输出之间进行选择。 然后、这2个输出路由到第二个 IC 的单独输入。 同样、使用 SEL 引脚、我们可以选择所需的输出。 换句话说、通过独立控制两个 IC 的 SEL 引脚、我们可以选择信号应进入4个输出中的哪一个。 LVDS 信号低于10GHz。  

第一个原型运行良好、没有任何问题。 现在、我们必须使用第一个 IC 的第二个输入来注入另一个差分信号。 第二个信号与原始差分信号一起使用。 也就是说、在我们只有一个差分信号之前、我们有两个差分信号。 我们使用2个差分对:一个用于数据、另一个在末端具有终端 因此、我们在采用第二个 IC (两个1:4配置)后、使用2个输入来实现8个输出。

对于数据信号、我们在输入和输出端都使用交流耦合电容器0.22uF。 对于端接差分信号、我们也在输入和输出端使用0欧姆电阻器。 在最终 PCB 上、第二个差分信号将通过两个47 Ω 电阻器端接至地、而第一个数据差分信号将连接到 IC。

第二个原型最初工作正常、但随着时间的推移、端接信号的输出停止工作。 数据信号输出运行正常。 我们测量了端接信号的输出、停止工作的信号在使用万用表时不导通。 我们 在输入和输出端用0.22uF 电容器和新的 TMUXHS2212 IC 替换了0欧姆电阻器、到目前为止似乎可以正常工作。 使用电阻器时输出损坏的原因可能是什么? 在3个 PCB 上发生了它。 是否始终建议使用电容器?

我附上了原理图。
https://ibb.co/pBDNpFqN

R1、R4、C9、C10、C11、 C12、C13、C14、C15和 C16是用于数据差分信号的0.22uF 电容器。
R27、R28、C21、C22、C23 C24、C25、C26、C27和 C28最初是电阻器0r、全部替换为0.22uF 电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafael:

    根据用例、建议使用电容器。 LVDS 信号的电压是多少? 我最初认为您会看到一些过压情况、而您的电容器正在消除偏置、并使信号恢复到器件的规格范围内。
    除非我们可以看到波形或至少了解信号的外观、否则很难确定

    谢谢、
    Rami