This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSD05:TSD05和 TSD05C 之间的差异

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TSD05, TSD05C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1516845/tsd05-differences-between-tsd05-and-tsd05c

器件型号:TSD05

工具/软件:

您好、

我们已收到最终用户的其他询问、因此请告知我们。
理论上、串联的 TSD05 (单向)和 TSD05C (双向)之间没有区别、但它们在数据表上有所不同。

问题)您能否告诉我 TSD05和 TSD05C 数据表中这些参数不同的原因?

(1)峰值脉冲功率(529W 与400W)和峰值脉冲电流(60A 与30A)是不同的。

(2)电容不会简单加倍(双向7pF 与单向19pF、而不是14pF)

(3)漏电流不同。

(4)击穿电压/钳位电压不同。 ->这是因为双向情况下的正向电压较高吗?

我认为有结构上的差异和因素。

感谢您的回答。

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroshi、

    差异源于不同的内部配置。 每个数据表中的规格对于每个器件都是正确的。

    此致、

    Josh Prushing