This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I-Q1:USB 主机和 USB 集线器上游之间需要 USB-VBUS 监控

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6442, TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1516892/tusb4041i-q1-usb-vbus-monitoring-needed-in-between-usb-host-and-usb-hub-upstream

器件型号:TUSB4041I-Q1
主题中讨论的其他器件:AM6442TUSB4041I

工具/软件:

您好、

我们正在集线器上游集成 AM6442和 USB 集线器。 在这种情况下、我们是否需要监控处理器侧和集线器侧的 USB_VBUS。 5V 电源正在生成电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divya:

      对于 TUSB4041I、有 VBus 检测引脚 USB_Vbus、用于监控上游端口是否连接到主机。 如果 USB_VBUS 上的电压超过 400mV、集线器将启动 USB 枚举。

    好极了

    Brian