This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:TMDS1204RNQR 的输入电压摆幅

Guru**** 2927970 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1516701/tmds1204-input-voltage-swing-for-tmds1204rnqr

器件型号:TMDS1204

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我将 TMDS1204RNQR 用于 HDMI Tx 部分。

我想确认差分对的输入电压摆幅是否与 FPGA GTYP 输出匹配。 因为 FPGA Bank 104是1.2V 运行,但 HDMI   TMDS1204RNQR -3V3运行。

我是否可以直接连接或需要进行电平转换?

此致、

Ajay S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:  

    由于 TMDS1204的最小输入共模电压为2.5V、因此需要进行电平转换。  

    此致、
    j