This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:有关 DP83867IR_1G 以太网收发器焊料量的查询

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1516616/dp83867ir-inquiry-regarding-solder-volume-for-dp83867ir_1g-ethernet-transceiver

器件型号:DP83867IR

工具/软件:

尊敬的 TI 代表

我们已经使用 X 射线检查了安装在我们生产的电路板上的 DP83867IR_1G 以太网收发器、并观察到了一个似乎焊料不足的现象。

通过比较我们 SMT 供应商制造的金属屏蔽模板面积与 TI 数据表、我们发现焊料量约为数据表规格的45%。

因此、我们想提出以下问题:


1.您是否认为与数据表规格相比45%的焊料量是可以接受的并且不会引起任何问题?

2.在不引起问题的情况下,最多可以认为与数据表规格相比,焊料量的百分比是多少?

3.与数据表规格相比,45%的焊料量是否会因元件产生的热量而导致性能下降?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jaemon、

    1.焊料量为45%会引起热传递问题。 我强烈建议增加焊料量、以便与数据表布局模板保持一致。

    2.我们只能通过保证 DP83867的可靠性 完整焊料量 所述的值。

    3.是的,这是一个问题。 我们需要在器件散热焊盘和电路板之间建立牢固连接、以调节器件的热传递。 此外、焊料有助于保持器件与电路板的机械连接。

    此致、

    Shane