This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65CML100:了解 SN65CML100DGKR 输出电气特性

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65CML100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1514129/sn65cml100-about-the-sn65cml100dgkr-output-electrical-characteristics

器件型号:SN65CML100

工具/软件:

你(们)好

我使用 SN65CML100DGKR 进行 LVDS 至 CML 的转换。
我想确认 SN65CML100DGKR 的输出特性。
我使用的器件的 VTT 为1.05V。 请参阅我添加的图片。


然而、在输出电气特性中、未观察到电压小于1.8V 时的输出特性。
我能否确认我所使用的器件是否可以连接到 SN65CML100DGKR 的输出端?
如果能够连接、SN65CML100DGKR 的 VOL、VOH、| VOD |的输出电压范围是多少?

谢谢、此致

Chunli Liang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、春丽:

      对于  SN65CML100DGKR 、50 Ω 至 Vtt、VOH 接近 Vtt、Vol 为 VtT-800mV、不同的 VOD 约为800mV。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian

    感谢您的及时答复。
    在数据手册中、我认为使用了直流耦合。 如果使用交流耦合、
    如何确定输出范围?
    SN65CML100DGKR 由3.3V 电压供电。

    连接组成如下:

    LVDS 发送器(直流耦合 )->  SN65CML100DGKR (交流 耦合 )  -> CML 接收器(内部偏置电压1.05V 网络、50欧姆)。

    例如、我是否需要连接端子(、50 Ω 上拉至1.8V?)Ω SN65CML100DGKR 后面 和电容器之前?

    谢谢、此致

    Chunli Liang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果  SN65CML100DGKR 输出为交流耦合、则需要用50 Ω 上拉至1.05V。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian

    因为 CML 接收器在内部上拉至1.05V、 CML 接收器的输入电压范围为675mV~1725mV。
    根据您的答案(VOH 接近 Vtt、Vol 为 Vt-800mV)、使用 SN65CML100的输出和直流耦合方法、如果直接连接到 CML 接收器  、SN65CML100的 Vol 为1050mV-800mV =205mV、则无法满足 CML 接收器的输入电压范围(675mV~1725mV)。
    因此、我们希望使用交流耦合连接到 CML 接收器。 输入特性由 CML 接收器  IC 内部生成的1.05V 电源的50欧姆上拉电阻决定。 我认为它可以满足输入电压范围。
    此外、由于这是 CML 接收器 IC 在内部生成的1.05V 电源、因此我不希望 为 SN65CML100输出端的50 Ω 电阻创建另一个1.05V 电源。
    因此、我想确认、使用1.8V 电源上拉50 Ω 电阻器为 SN65CML100的输出供电是否会产生任何负面影响?

     SN65CML100DGKR (50 Ω 上拉至1.8V) -> 交流 耦合电容器-> CML 接收器(1.05V 内部偏置电压网络、50 Ω)。

    谢谢、此致

    Chunli Liang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 CML 器件、 675mV~1725mV。 是单端还是差分?    对于  SN65CML100,800 mV 适用于差分电压、单端为400mV、因此电压为1050mv -400mV = 650mv。

    由于  SN65CML100DGKR 输出为 交流耦合、   SN65CML100DGKR 的1.8V 电源  将不会影响 结果。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian

    感谢您的快速答复。
    对于 CML 器件、675mV~1725mV 是输入电压范围。
    请参阅图片中的蓝色方框。

    我认为、对于 SN65CML100的 VOL 输出、如果使用直流耦合、则无法满足 CML 器件的单端输入电压范围。
    如果根据最小输出计算得出、则 VTT–1100=1050mV-1100mV=-50mV。
    根据典型值、VTT–800=1050mV-800M=250mV。
    它还无法满足675mV 的 CML 器件最小输入电压要求。


    我认为、对于 SN65CML100的差分输出、它符合 CML 器件的差分输入要求。
    上述单端信号的电气特性让我感到麻烦。

    很抱歉、对于 SN65CML100的输出和 CML 接收器?的输入、您是否有任何更好的建议

    谢谢、此致

    Chunli Liang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chunlii:

      这是  SN65CML100的单端直流输出、Vtt 为1050mv、单端 VOD 为400mV。  

      您需要与 CML 器件检查   675mV~1725mV 是单端还是差分。 我认为是差分电压。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian

    感谢您的快速回答。

    我会检查 CML 器件。

    在5月20日添加的图像中、[表161:接收器直流特性]记录了[输入电压范围 a b]。

     我认为是单端电压。

    我认为 VIDTH 是差分电压。

    谢谢、此致

    Chunli Liang

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果   675mV~1725mV 为单端 、则 SN65CML100输出应 满足 CML 器件输入要求。

    好极了

    Brian