This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:寄存器中的保留位

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1515284/tic12400-q1-reserved-bits-in-registers

器件型号:TIC12400-Q1

工具/软件:

某些寄存器中有保留的位像 电流源/接收器选择寄存器中的位23-10一样(偏移= 1Ch) 。  

当配置该 寄存器时、 我们将0b00000000000000写入这些保留位。  还可以吗?  它 对该寄存器的功能没有任何影响、对吧? 谢谢!

电流拉电流/灌电流选择寄存器(偏移= 1Ch)  仅 IN0至 IN9可配置 CSI 和 CSO、其他通道都是 CSO
字段中 说明
23-10. 保留 保留 读取:0
9. CS_IN9 0h =选择电流源(CSO)
1h =选择电流阱(CSI)
8. CS_IN8 0h =选择电流源(CSO)
1h =选择电流阱(CSI)
7. CS_IN7 0h =选择电流源(CSO)
1h =选择电流阱(CSI)
6. CS_IN6 0h =选择电流源(CSO)
1h =选择电流阱(CSI)
5. CS_iN5 0h =选择电流源(CSO)
1h =选择电流阱(CSI)
4. CS_IN4 0h =选择电流源(CSO)
1h =选择电流阱(CSI)
3. CS_IN3 0h =选择电流源(CSO)
1h =选择电流阱(CSI)
2. CS_IN2 0h =选择电流源(CSO)
1h =选择电流阱(CSI)
1. CS_IN1 0h =选择电流源(CSO)
1h =选择电流阱(CSI)
0 CS_IN0 0h =选择电流源(CSO)
1h =选择电流阱(CSI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我尚未验证所有保留位是否会影响器件、但我知道其中一些位用于内部调试。 鉴于这些位是保留位并且可能会影响器件、我将避免写入这些位。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josh、

    对于具有保留位的寄存器、 您建议如何写入?   1、读取值  2、只更改 非保留位的值 3、回写?  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    像通常那样写入寄存器、但将保留位保留为0。  

    我们以拉电流/灌电流选择寄存器(1Ch)为例、假设我要使用以下配置配置配置 INx

    • IN0 =拉电流
    • IN1 =受电方
    • IN2 =供电方
    • IN3 =拉电流
    • IN4 =灌电流
    • IN5 =供电方
    • IN6 =受电方
    • IN7 =受电方
    • IN8 =灌电流
    • IN9 =供电方

    我会向寄存器写入0x1D2或0b000000000000000111010010。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    我会向寄存器写入0x1D2或0b000000000000000111010010。

    ----- 这是我期望的写入方法、并且效率很高。   

    这是否意味着更改寄存器的值但将保留位设置为0b0...0可以、不 会影响器件?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、是的。

    此致、

    Josh