This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044V:UVcc、保护模式

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1516645/tcan1044v-uvcc-protected-mode

器件型号:TCAN1044V

工具/软件:

您好的团队、

处的 RXD 引脚状态 UVIO、STB =低电平在下面指定为"隐性"。  

即使 Vcc 未通电、如果 Vio 通电、RXD 引脚也会将输出驱动为高电平、这是否意味着?

在我的配置中、Vio 的上电时间早于 Vcc。 一旦 Vio 通电、RDx 在没有 Vcc 的情况下驱动为高电平、  

我的理解是否正确?

我的上电/断电顺序是否有任何问题?

开机: Vio --> Vcc

断电:Vcc --> Vio

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinji:

    您的理解是正确的、无需担心、谢谢。  

    此致、

    Michael。