This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSM24A-Q1:它可以根据 IEC 61000-4-5保护2000V 浪涌吗?

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TSM24A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1516836/tsm24a-q1-can-it-protect-2000v-surge-based-on-iec-61000-4-5

器件型号:TSM24A-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户正在寻找能够防止电涌情况的器件。

客户表示应该根据 IEC 61000-4-5保护2000V。

但在数据表中它说;

峰值脉冲功率(8/20us)(max)= 28000W

IEC 61000-4-5 = 60A

Vrwm = 24V

它能否保护2000V? 或者仅在高达24V 的电压下提供保护?

您能推荐我的客户正在寻找的保护 IC 吗?

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    除我们有关 IEC 61000-4-x 瞬态的应用手册外、请参阅以下内容

    假设您使用42 Ω REQ、TSM24A-Q1的60A 额定电流满足所需的48A 最大峰值电流值。 这表明该器件可以防止2kV IEC 61000-4-5浪涌分级。

    24V 是指器件的工作/工作电压。 这表示器件应放置在标称电压为24V 或更低电压的线路上。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    Josh Prushing